L’INGÉNIERIE CHEZ HILTI

Les ingénieurs de Hilti ressoudent certains des problèmes les plus difficiles de l'industrie de la construction, en ce qui concerne les structures où les gens vivent et travaillent.
 

DÉCRYPTEZ LE CODE

Pouvez-vous décrypter le code? Utilisez les indices ci-dessous, ensuite vérifiez votre réponse au bas de la page. 

Indices:

  • 682 - Seulement un numéro est correct et bien placé
  • 614 - Seulement un numéro est correct mais n’est pas bien placé
  • 206 - Deux numéros sont corrects mais ne sont pas bien placés
  • 738 - Rien n'est correct​
  • 870 - Seulement un numéro est correct mais n’est pas bien placé

REMPLIR LES RÉSERVOIRS

Quel réservoir sera rempli en premier? 
 

LES ENGRENAGES

Quelle est la vitesse relative de l’engrenage 1 et l’engrenage 4 si les quatre engrenages ont les caractéristiques suivantes: ​

  • L'engrenage 1 a 60 dents
  • L'engrenage 2 a 40 dents
  • L'engrenage 3 a 20 dents
  • L'engrenage 4 a 60 dents
  • Chaque minute, l'engrenage 2 fait 15 tours complets. ​

ÉQUILIBRER LES BALANCES

Quel outil fera équilibrer la dernière balance? Utilisez la clé ci-dessous, puis vérifiez votre réponse.

Clé: ​
Tournevis= 1​
Boîte à outils = 3​
Meuleuse d’angle = 5​
 

SAC D'OUTILS

Il y a 6 outils Hilti dans le sac. 6 personnes prennent chacun un des outils. Comment se peut-il qu'il reste un outil dans le sac?